结果:找到"空气净化器 物联网 乐鑫 ESP32 串口屏技术",相关内容1000条
- 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
- 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
- 成功案例|启明智显彩屏应用于激光雕刻机方案
- 现如今人们对事物新鲜度和独特性的追求愈发强烈,新颖且时尚的印记往往能吸引更多的年轻人前来驻足,激发他们对产品的消费欲望,从而产生购买行为。激光雕刻机作为一种能够将个性化信息印在物体表面的工具,对于大多数有个性化定制需求的商家来说是必不可少的。由于电子设备的需求不断增长,激光雕刻机的使用范围大幅扩大,为了适用于更多市场,产品的创新是至关重要的一环,因此启明智显为用户打造激光雕刻机产品智能化,助力产品在市场中脱颖而出。方案选型ESP32-S3芯片是极低功耗、高集成度MCU系统级芯片(SoC),集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth5(LE)无线通信·完整的WiFi子系统·低功耗蓝...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 激光雕刻机 ESP32 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-13 11:09:00
- 成功案例展示|1.54寸屏应用于艾美特空气净化器
- 伴随着国民经济的飞速发展,空气质量问题对健康的影响受到了越来越广泛的关注,由于各种空气污染现象的发生以及消费水平升级的驱动,更多的消费者开始使用空气净化器。空气净化器是有效提高空气质量、对抗空气污染的产品,以应用于卧室、新装修房屋、客厅等家用场景为主。由于消费主力逐渐转向年轻群体,空气净化器的使用场景开始向办公室等商务地点转移,消费者会更加关注室内空气中的花粉、细菌、病毒等潜在致病因素,追求健康品质生活,增加对空气净化器产品的消费,从而反向推动着产品的迭代更新。当下以及未来都将是万物互联的物联网时代,在对产品的品质升级上,大部分厂商都会选择配备智能显示屏来增强产品的智能化,打造市场差异化。艾...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 空气净化器 物联网 乐鑫 ESP32 串口屏技术 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-27 13:44:00
- 2.4寸串口屏应用于电暖器的解决方案
- 一到冬天,保暖就成为了人们的首要任务,作为一个季节性很强的产品,电暖器依靠长达好几个月的寒冷天气占领着大量市场。一方面,由于国内南北两地存在气候差异,取暖方式也不大相同,而使用电暖器产品只是众多取暖方式的一种,其被替代的可能性高,另一方面,消费者对取暖电器的性能、智能水平也不断提出着更高要求,年轻消费群体越来越重视产品外观设计,精致好看的产品对他们来说极具吸引力,外观较为朴素的传统电暖器产品已无法迎合他们的审美需求。电暖器厂商应顺应互联网潮流,将传统产品模式转换到互联网融合模式,不断进行产品创新与升级换代,打造智能化产品,拓展场景应用,方能力争市场份额。因此启明智显带来2.4寸串口屏应用于电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 嵌入式 乐鑫 电暖器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-08 17:04:00
- 低至79元的WIFI&蓝牙4.3寸串口屏方案,降本增效就靠它了!
- 这是一个和过去不同的时代。进入5G时代,万物互联的大幕已经拉开,万物互联已成为时代发展趋势。在科学技术不断创新发展和应用需求的全面升级之下,越来越多不同行业的设备依赖于物联网,技术壁垒上的突破,也引发越来越多的创新应用脱颖而出,世界正在面临并将继续朝着基于互联网的解决方案发展。当下,各领域各行业的厂商不约而同地推动自身产业的智能化和联网化,主动适应智能物联网时代的浪潮,彩屏显示已然成为大势所趋,产品底层技术的迭代,在助力品牌扩宽应用场景的同时也能在消费者层面获得良好反馈。然而,各品牌在产品智能化升级的应用需求与开发成本普遍较高的问题上陷入两难,为此启明智显推出一款低至79元的WIFI&...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 串口通信 乐鑫 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-27 16:27:00
- 启明智显|3.5寸串口屏应用于智能洗碗机方案
- 近年来我国家电市场增速不断加快,其中洗碗机产品已跨过百亿市场规模这一阶段性里程碑。洗碗机是帮助人们免除繁杂的洗碗家务,解放双手的产品,它有助于提高生活品质,能够极大地为家务工作提供便利并提升生活幸福感。随着社会的快速发展,年轻群体已然成为了消费主体,他们追求轻松生活,不断推动着懒人经济的发展,据消费调研显示,洗碗机已成为年轻家庭进行厨房装修时下意识考虑的新型家电之一,因此巨大的需求口为洗碗机市场的前进提供着有力支撑。但国内对于洗碗机产品的普及率尚低,现有的市场规模只是冰山一角,未来在普及率不断地提升下,洗碗机产品的市场发展空间有望向更高处增长。后疫情时代催生了人们的健康生活理念,消费者对洗碗...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 洗碗机 串口通信 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-25 17:59:00
- 集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏应用于空气炸锅
- 近几年来,随着居民消费能力的提升,空气炸锅、早餐机、煮蛋机等精致小巧的厨房小家电产品逐渐受到市场的欢迎。再加上疫情的影响,人们居家时间大幅增加,不少消费者线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长。在全民倡导低脂低油健康饮食的环境下,空气炸锅因无需油炸即可达到酥脆口感的特性恰逢其时地满足了人们的需求。空气炸锅将热空气作为加热介质,经过空气炸锅处理后的食物,低脂肪低油烟,并且在操作上的简捷便利更是受到不少年轻消费群体的青睐。未来厨电产品的健康、智能模块和功能标配化,将成为产业升级和消费升级的趋势。产品应着眼于消费升级、科技创新和品质提升,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 空气炸锅 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-29 11:05:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏在微波炉上的解决方案
- 随着人们生活水平的提高,在微波炉行业,越来越多的用户对微波炉产品的重视程度有所上升,并提出了较多的新需求。用户需求转变为更加注重产品体验,注重实际的效果。满足用户需求,提供个性化定制服务,成为微波炉行业新发展方向。另一方面,面对智能化浪潮的冲击,智能化方向也已经成为企业转型升级的重要要素。随着高学历、高素质、高收入群体成为消费的主力军,他们对饮食品质的要求较高,具有较强的尝试能力,并且热衷于高科技感体验的他们,更能够率先接受微波炉产品的智能化。然而此前,我国对于微波炉的需求量并不高,微波炉对于一部分中国家庭来说不属于必需品,普及度远低于电饭煲等必须的厨电,其很大一部分原因在于微波炉产品发展初...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 乐鑫 微波炉 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-27 09:34:00
- 启明智显|4.3寸串口屏在空气净化器上的应用方案
- 在疫情的影响下,居民对于健康的重视程度不断提升,加之消费升级的趋势越发明显,与健康息息相关的空气净化器成为了消费升级的主流产品之一,空气净化器产品的需求呈现出与日俱增之势。空气净化器是有效提高空气质量、对抗空气污染的产品,多应用于卧室、新装修房屋、客厅等家用场景。而随着消费主力逐渐转向年轻群体,空气净化器的使用场景开始向办公室等商务地点转移,消费者会更加关注室内空气中的花粉、细菌、病毒等潜在致病因素,追求健康品质生活,增加对空气净化器产品的消费,从而不断推动产品的迭代升级。启明智显为此带来了拥有强大性能且极具成本优势的智能屏解决方案。(图源网络)解决方案:4.3寸串口屏方案基于ESP32-S...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 空气净化器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-23 16:17:00
- 3.5寸串口屏在净化器上的应用
- 根据IDC预测数据显示,2021年中国智能家电设备出货量增长率预计在33%左右,2020-2025年出货量复合增长率预计在22%左右。而2021年中国智能电视销售额的增长率将放缓至4.1%,中国智能家电设备未来出货量的增长主要是基于智能家电领域的市场需求增加。所以在2021年,智能家电是主要的增长点,其中主要消费群体是90后年轻人。以净化器为例,年轻消费者对净化器的功能需求不再局限于净化空气,自动清洁、等传统功能,而是更加关注产品的创新性和可用性。下图是某品牌的净化器,就应用了启明云端3.5寸的彩屏方案。简约大气,不仅能清新空气,还能全方位照明。在闲暇之余,约上朋友搓上几局麻将,岂不快哉!接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 净化器 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-25 15:46:00
返回